This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:Firemware 版本 TLV

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1446287/msp430f6775a-firemware-revision-tlv

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问一下 TLV 结构中的 Firemware 修订版块的用途是什么? 我的意思是、它不能用于存储用户固件版本? 在数据表中、它指出"标幺值"? 那么、什么是固件版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:固件版本块应基于芯片接受测试的初始固件版本、并与 器件 ID、裸片版本以及其他制造商和工具相关信息一起用于参考。  

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、但 当我将我的固件加载到主存储器时、初始固件版本已经消失了、或者它是否与存储在其他地方但仍然存在的其他代码有关? 例如引导代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Peter、是的、但我认为这种方法更大程度上可以明确识别器件以供工厂参考、从而确定部署到器件中的批号、初始修整和校准值等。 我想您可以在器件描述符寄存器的更下面添加特定的信息(TLV 条目从此处开始)、但我认为这些值是只读的、用于在出现问题并使器件返回给我们时进行准确的器件跟踪。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!