This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:组装

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447821/msp430f6775a-assembly

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!  

我想问是否可以更改链接器设置、例如打开优化功能或使用某种编译器选项来防止代码出现故障? 我尝试过使用一个设置的代码、而不是使用另一个并使用默认设置(我的意思是创建新工程)的代码、并且将代码复制到源代码中、看起来我的代码中不包含在再次执行复位函数后要设置的 DCO 标志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:
    优化会影响编译器优化源代码中代码的方式。 它可能会删除或添加一些汇编指令。 我建议坚持使用任何优化来使您的代码正常工作。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    谢谢!