This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:晶体使用情况

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447111/msp430fg6626-crystal-usage

器件型号:MSP430FG6626

工具与软件:

嗨、团队:

客户希望在一个专注于 USB、DAC 和内置 LDO 的新项目上使用 MSP430FG6626。 关于该器件、有几个问题:

  1. 对于 LDO、如果他们要使用内部 LDO (VBUS 引脚)、则需要对 VUSB 引脚执行什么操作?  在数据表中、它们看起来都在同一个引脚上、因此是否不可能同时使用集成式 LDO 和 USB?
  2. 是否需要两个时钟或晶振?
  3. 您能否为4MHz 和32.768kHz 推荐晶振器件型号? (我知道 MSP430 32kHz 晶体振荡器 应用手册、但我还没有看到任何关于4MHz 的内容)
  4. 最大 DAC O/P 电压是多少?

此致!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、感谢您提出问题。 请在下面找到我的回复:

    LDO 输入/输出仅适用于 FG6426和 FG6425器件、而 USB 仅适用于 FG6625和 FG6626

    2.除非您的应用需要一个额外的高/低频时钟来提升 LPM 的性能或降低功耗、否则不需要 XT1和 XT2连接。

    3.对于4MHz 器件推荐、有很多不同的制造商在不知道具体的要求的情况下怎么说都不容易、但你应该可以找到一个低成本的选择、只需确保你了解负载电容、电源电压等信息即可 对于32.768kHz、您可以查看 这篇文章 、其中包含了一些推荐器件。

    最大 DAC 输出电压将由您选择作为基准的 VREF 输入决定、但下图描述了 DAC 的最大输出

    希望这对您有所帮助! -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您的回复! 这非常有帮助。

    此致!

    Luke