This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:MSPBSL

Guru**** 2901820 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6775A, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447380/msp430f6775a-mspbsl

器件型号:MSP430F6775A
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

工具与软件:

您好!

我想问一下 MSPBoot–适用于 MSP430微控制器的主存储器引导加载程序(修订版 E) 也适用于 msp430f6775a 器件。 示例中有某个 F5系列器件、地址与 F6器件不匹配。 如果是、那么这个 MSPBSL 和 CUSTOMBSL 之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F5系列和 F6系列在 MSPBSL 中是相同的。

    CUSTOMBSL 具有更高的自由度来支持自定义设置。 与使用其他引脚一样、使用不同的传输波特率。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我遇到了配置文件和配置文件中的内存位置不匹配的问题。 我想要求用户以 love 的方式获取 BSL 和 MSPBOOT 匹配、就像它驻留在 BSL 内存块中一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MSPBoot–适用于 MSP430微控制器的主存储器引导加载程序(修订版 E) 我的意思是、此.pdf 文件与定制 BSL 以及随附的 MSPBoot_2_00_00_01文件不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉这么晚才回复。

    Unknown 说:
    我想问客户是否要将 BSL 和 MSPBOOT 匹配置于 love、就像它驻留在 BSL 内存块中一样?[/QUOT]

    请访问 https://www.ti.com/tool/MSPBSL、 主存储器 BSL 、它位于具有代码的 MAIN 闪存区域、而不是 BSL 内存块。

     我的意思是此.pdf 文件与定制 BSL 不同、也与随附的 MSPBoot_2_00_00_01文件不同。

    请访问 https://www.ti.com/tool/MSPBSL、 此页面包含良好的 MSP430 BSL 结构。

    此致、

    Helic