This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:在固件中实现频率睡眠的最佳方法

Guru**** 2954360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447333/msp430fr5043-best-method-to-do-frequency-sleep-in-firmware

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

大家好、我发现我们使用的1MHz 换能器在谐振频率方面的变化比预期的要大。 我想在固件中添加一个类似于 USS-GUI 的频率扫描。 使用 USS lib 执行此操作的最佳方式是什么? 如果没有更好的建议、我会在 UssSWConfig->ussMeasurementConfig->pulseConfig 中循环检查频率、然后检查 ADC 峰值。 有没有更好的方法、甚至可能是 USS lib 函数这样做?

此致

Christian