This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:Code Composer Studio 的"Memory Allocation"选项卡中的 ROMLIB 值

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1448954/msp430fr2355-romlib-value-in-memory-allocation-tab-in-code-composer-studio

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

ROM 库的示例。 使用了一些 MAP_GPIO_setAPeripheralModuleFunctionInputPin 和 ROM_GPIO_setASDPeripheralModuleFunctionInputPin 命令、但存储器分配显示仅显示使用的 RAM 和 FRAM、ROMLIB 区域中无显示内容。 它不应该显示出 FRAM 使用减少和 ROMLIB 减少的情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请记住、并非此器件支持所有 ROM 函数。  请查看 rom_map_driverlib.h 文件。

    我尝试了一个简单的测试、当调用 ROM 函数时、它减小了 FRAM 的大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "谢谢你,谢谢你。" 我想实际上我使用的是 ROM 库、由构建控制台中的输出进行判断。 我只是希望它显示在 Memory Allocation 选项卡中、如下所示、但这在 ROMLIB 中没有显示任何内容。 我缺少什么吗?