This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2673:使用 MSP430和 NFC IC 通过 NFC 发送消息

Guru**** 2568105 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1439381/msp430fr2673-send-message-via-nfc-with-msp430-and-nfc-ic

器件型号:MSP430FR2673

工具与软件:

我想通过 NFC 向智能手机发送消息、如"Hello world"。 我有 MSP430FR2673微控制器和 NT3H2111 NFC IC。 在下一个阶段、我将尝试通过 NFC 传输从传感器获得的数据。 我对此不熟悉、很难找到示例。 您能帮我为此目的编写代码和库吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您应该咨询  NT3H2111。 我们对此也没有任何经验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们也不能帮我。 你还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我检查时、它使用 I2C 与 MCU 通信。 您能知道自己在哪个器件上遇到了问题吗? 要设置使用此 NFC 器件控制 MSPM430或 I2C 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在查找和创建正确的库和代码来读取 通过 NFC 写入芯片上的消息时遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想了解 I2C 的使用、请参阅以下代码示例:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问的是 NFC 的使用和 NT3H2111库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于它不是 TI 器件、因此超出了我的能力来为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我使用 MPS430微控制器开发 NFC 应用吗?  您能给我一些有关 NFC 应用的有用资源示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我可以在 TI.com 上找到的与 NFC+MSP430相关的内容:

    www.ti.com/.../tiducf8.pdf