This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 测量的时钟源精度

Guru**** 2976300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1450098/msp430fr6047-clock-source-accuracy-for-uss-measurement

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好!

我的客户对 MSP430FR6047 USS 解决方案有疑问、尤其是在时钟源精度方面。

他们选择8MHz 陶瓷谐振器作为 FR6047用于超声波测量的时钟源。
他们希望了解时钟源精度的差异如何影响超声波测量。

例如、如果时钟源精度相差 xx%、那么微控制器输出的传播时间是否也会相差 xx%?
他们需要阐明时钟源精度的可接受范围、以满足预期的流量精度。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    将时钟源更改为其他精度可能会使测量精度改变类似的%。 考虑到这里的混杂因素的数量、情况可能会不完全相同:时钟将控制我们如何发送脉冲、我们如何使用 ADC 和内部计时器读回这些脉冲、然后我们将所有数据输入 USS 算法。

    为避免出现此类问题、建议使用我们的 EVM 和参考设计中使用的振荡器。 这些可以在 EVM 产品页面上列出的 BOM 中找到。