This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F47173:msp430F47173锁存和更快的功耗

Guru**** 2591860 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F47173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447895/msp430f47173-msp430f47173-latch-up-and-faster-power-consumption

器件型号:MSP430F47173

工具与软件:

您好、 专家:

我在传感器上使用 MSP430F47173低功耗控制器。 该应用发现微控制器异常(具体表现为快速功耗)的概率为20%。 切断电源然后重新接通电源将自动恢复系统。 这种类型的功耗很快、不符合产品的低功耗设计、导致产品异常。


问题:
1、有没有硬件或软件的解决方案来解决这种快速断电的问题?
2.是否有更高电压的电阻或者同一型号的带 ESD 寄存器的内核芯片、但是不同的系列都可以引脚到引脚替换?

3.释放 MSP430F47173芯片的锁存器所需的电压是多少?
4. ZHCAAA04-2017年10月; ZHCAAA03-2019年12月;我仔细阅读了这些文件 SLVA711-2015年6月,他们还没有解决当前的问题。 是否有任何最新的文档解释此问题?

5.芯片订单号是 T05250143。 请及时回复。 谢谢你。 请帮助我们查看问题、这很紧急

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    引脚对引脚已替换[/QUOT]

    似乎没有引脚对引脚器件。

    Unknown 说:
    释放 MSP430F47173芯片锁存器所需的电压是多少?

    您说的锁存器是什么意思? 您可以控制复位引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不清楚您的问题、能否提供更多详细信息? 最好准备一些测试数据。

        1、我的问题是 MCU 有闩锁并且能快速消耗功率。

        2、从4.5V 下降到2.1V。只需大约10分钟

        3、如何避免锁存问题、或者可以使用哪些机制在问题发生后恢复正常的功耗。

    您说的锁存器是什么意思? 您可以控制复位引脚吗?

        1、我所指的锁存器是指 MCU 由于 ESD 或其他干扰而导致的异常运行。
        、μ A 具体而言、它表现为功耗增加、大约20mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看到的是闩锁、则是由于超过 MSP430引脚上的电压限制引起的。 保护引脚免受这些触发器的影响是解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我确认是一个锁存。如果锁存、MSP430的温度将增加。μ s

    2 μ A (、MSP430引脚上的电压限制)

       (__LW_AT__1)MSP430引脚接触放电时的耐受电压范围是多少?
       (__LW_AT__2)空气放电时 MSP430引脚的耐受电压范围是多少?  

       (__LW_AT__3)保护引脚、可以避免在什么电压下闩锁?μ V

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中的绝对最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我所指的锁存器是指由于 ESD 或其他干扰而导致 MCU 异常运行。

    是否可以通过重置或下电上电来恢复闩锁问题?

    通过以下步骤、您可以尝试在器件闩锁时访问它、以便在您未禁用 JTAG 接口的情况下查看其死机位置

    e2e.ti.com/.../7282.Read-MSP430-PC-counter-and-register.pdf

    您的硬件是否有 ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 锁存可、复位或下电上电来恢复 μ s。

    2.我没有禁用 JTAG 接口。

    3.我的系统硬有 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果器件未损坏且可以访问 JTAG 接口、则可以尝试读取 PC 值或闪存数据、以查看器件挂起的位置以及器件中的闪存数据发生任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以通过复位来清除故障、则不会锁存。