This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:能在刷写自定义固件后连接到 EVM

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TIDA-01486

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1449627/evm430-fr6047-can-t-connect-to-evm-after-flashing-custom-firmware

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTIDA-01486

工具与软件:

您好!

我开包即用、使用了 Uniflash 工具将.txt 固件加载 到了评估板中(版本2.40)。  使用 USS 应用、我可以连接到电路板并接收信号。   

我想使用 TIDA-01486"hat"、并需要更新固件。  使用 Water_Demo Composer 上的 USS_Code Composer 软件示例、我刷写了电路板。  我尝试使用 USS 连接到电路板后、系统就 显示  错误:  "更多[HID]一个 sic 器件 VID 检测到相同的 HID/PID。  只能连接一个设备[ sic ]。"

我想回到以前的用法(使用提供的.txt 固件和 Uniflash)—我可以用 Uniflash 刷写电路板、但在尝试连接 USS 时收到相同的错误。  电路板看起来在工作(LED 闪烁、屏幕将打开以指示流速)。  我在尝试使用 Code Composer 刷写自定义固件时遇到了什么问题吗?