This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430-RF6047下载和最小工作单元

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1449812/msp430fr6047-msp430-rf6047-download-and-minimum-working-unit

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

    在 TI 专家的支持下、我们的项目已完成硬件测试、应用软件开发和算法校准的一部分、

经过校准的测量精度已超出客户的预期。


   我们正在为客户准备经过认证的机器、目前的问题包括:


第一个补丁的 PCBA 的60%无法下载、需要修复、目前需要了解:

MSP430-FR6047需要满足下载条件、哪些功能模块通常需要安装补丁并可以正常下载?

   也就是说、如果 MSP430的电源连接正常、TEST、RST、3.3V 和 GND 处于正常状态、原则上能否下载。

或者它是否仍需要 CLK 才能工作(以便下载)、或者它是否需要其他模块才能正常下载

   此致!

  Larry Li