This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:关于旧计算方法(Quot);水法(Water method&quot);和(&quot);气体方法(Gas method&quot);。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02005, MSP430FR6043, TIDM-02003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1443880/msp430fr6043-regarding-the-legacy-computation-methods-water-method-and-gas-method

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: TIDM-02003、TIDM-02005

工具与软件:

我将 MSP430FR6043用于水表应用。 以下站点指出、它还支持传统的计算方法、即"水法"和"气体法"(此方法已重命名为"估计")。 水法和燃气法分别使用哪些算法? 此外、使用水法和燃气法需要哪些设置?

software-dl.ti.com/.../Whats_supported.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    让我就此向我们的软件团队咨询。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad

    这里是一个友好的提醒。 您是否找到了该问题的答案?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    很抱歉迟到了响应。 我仍在努力找出这些信息。 您可以期待在明天得到答案。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad

    感谢您的答复。

    我明白你的意思了。

    注意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关这两种方法的更多信息、请参阅  MSP430FR6043中的参考指南设计指南文档。  TIDM-02003使用  基于 Hilbert 的算法进行气体测量、 TIDM-02005使用 Lobe 算法进行水测量。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad

    感谢您的答复。

    我将阅读该文档。

    此致