This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5527:需要联系以获得 USB VID 子许可证

Guru**** 2847110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1448915/msp430f5527-contact-required-for-usb-vid-sub-license

器件型号:MSP430F5527

工具与软件:

请有人与我交谈、以便我申请 USB VID 再授权。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:
    您能否详细说明一下、这意味着什么?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Deigo。

    我有一个 MSP430运行 USB 键盘、它当前配置为显示 TI 的信息。

    //可以更改的配置常量
    //与设备描述符相关的#define
    #define USB_VID        0x2047    //供应商 ID (VID)
    #define USB_PID        0x0401    //产品 ID (PID)
    它们位于示例库的 descriptor.c/.h 中。
    当 USB 连接到主机 PC 时、它显示 MANUFACTURE 为 TI、 我想更改 USB 描述符以显示我们的公司名称和信息、但需要这样做;
    a)我们在 USB.org 上自行注册
    B)与 TI 签订的子许可协议
     
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philip:
    在我将您的请求告知我的团队后、让我再联系您。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phillip:
    我们不再运行 VID 共享程序。 但是、您可以自由地向 USB-IF (www.usb.org/.../)注册 VID 、并将该 VID 和相关的 PID 用于我们的器件。
    此致、
    Diego Abad