This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:我想在睡眠模式(LPM 4)下禁用 MSP430FR5969上的 VCC 引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447832/msp430fr5969-i-want-to-disable-the-vcc-pin-on-msp430fr5969-when-in-sleep-mode-lpm-4

器件型号:MSP430FR5969

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在将 MSP430FR5969用于我的项目。 大部分时间我启用 LMP4模式、程序正常工作、但我可以看到 VCC 引脚仍然正常工作。 我想保持该引脚的距离、直到 MSP 从睡眠模式唤醒、但除 VCC 引脚之外的所有其他引脚都被禁用。 有人能给我建议一些解决方案吗? 我还尝试了一种解决方案、即连接一个晶体管并从 GPIO 引脚将其打开、但晶体管具有电压和电流损耗、我想使用 VCC 引脚打开该器件。

谢谢!

此致、

Pukhraj Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vcc 引脚用于获得进入 MSP430的电源。 它不是输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是带 GPIO 引脚的那个、还有另一个提供给外部电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您没有提到您刚刚讨论的 LaunchPad。 我还必须假设您没有费心去查看 LaunchPad 用户指南中的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我查看了原理图、发现 VCC 未连接到 MCU、这是否意味着无法通过软件控制 VCC 引脚?原因剩下的唯一选项是使用 MOSFET 来控制 VCC 输出。 如果您能建议一些无需外部硬件的解决方案、您的反馈将非常感谢。

    谢谢!

    此致、

    Pukhraj Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经知道答案了。 如果您想将 Vcc 切换到某些外部部件、则必须提供开关。

    在电流需求较低且电压调节要求较低的极少数情况下、GPIO 引脚可自行完成这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大卫! 我想打开一个 REYAX RYLR890 Lora 模块几秒钟、GPIO 无法完成这项工作、因为它有自己的电流要求。

     

    此致、

    Pukhraj Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎你可以使用 GPIO 来控制  Lora 模块的功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 GPIO、但 GPIO 引脚无法提供足够的电流来运行它。 我已经尝试过了。 然后、我尝试使用晶体管、它可以正常工作、但功率输出(电压)会因晶体管而下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用了错误的晶体管。 如果您在切换 Vcc、则 P 沟道 FET 可能是最佳选择。 只需验证电压降(电流乘以 RDS (on))是否可以接受。