This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如何使用 SPI 协议通过 MSP430F6779读取 TRF7970A。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, TRF7970A, MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1450661/msp430f6779a-how-to-read-trf7970a-with-msp430f6779-using-spi-protocol

主题中讨论的其他器件:MSP430F6779A、MSP430F5529 、TRF7970A

工具与软件:

大家好、  


我正在使用具有 TRF7970A RFID 的 Msp430F6779a 控制器、我使用具有 TRF id 的 MSP430f5529的示例代码并将其移植到 Msp430F6779a 代码中、但我无法针对它和校验的 寄存器 地址生成中断。 我设置 IRQ 的所有引脚、并由硬件侧进行检查。
可以帮助我解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    1. 你缺少哪个中断?
      1. 这是在 MCU 还是 RFID 方面?
    2. 您是否有示波器探针来观察通过数据接口的数据?
      1. 您使用哪种数据接口?

    您能否提供指向 MSP430F5529器件上的示例代码的链接? 我找到了一个使用 MSP430G2xx、但不使用 MSP430F5529的参考设计。

    此致、
    Luke