This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430 CapTIvate MCU 编程器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1446820/msp430fr2633-msp430-captivate-mcu-programmer

器件型号:MSP430FR2633

工具与软件:

大家好、

我将尝试为我的 MSP430FR2633提供数字数据、而不是模拟数据。 问题与开发孩子附带的编程器有关。 是否有任何已知的可能性进入编程器的 API 编程器的代码?

大家好  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我不清楚您问什么。

    [报价 userid="626115" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1446820/msp430fr2633-msp430-captivate-mcu-programr "]我正尝试提供 MSP430FR2633数字数据而非模拟数据。 [报价]

    "数字数据"和"模拟"数据是什么意思?

    [quote userid="626115" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1446820/msp430fr2633-msp430-captivate-mcu-programr 是否有任何已知可能进入程序员的 API 来将某些东西编码到程序员中?

    您是否想要控制 MSP430FR2633的编程方式?

    也许您可以提供有关您尝试做什么的更多详细信息?  这将帮助我更好地回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、模拟值通过 ADC 转换为数字值。 我正在尝试直接提供微控制器数字值、以便可以预测检测到或未检测到的值的结果。

    不需要控制将由 CCS 完成的 MSP430。 我需要进入编程器(API)的编程、在编程器的边缘也是一个微控制器、我需要控制这个微控制器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    为了控制编程器、您需要运行 MSP430调试堆栈

    调试堆栈用户指南