This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2475:用于 MSP430™︎μ︎ 和 SimpleLink™︎ MSP432™︎μ︎ 微控制器的 MSP-BSL 引导加载程序(BSL)编程器

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1444378/msp430fr2475-msp-bsl-bootloader-bsl-programmer-for-msp430-and-simplelink-msp432-microcontrollers

器件型号:MSP430FR2475

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我们正在设计基于 MSP430FR2475 MCU 的产品。  

对于 BSL 编程、我们将使用 MSP430- BSL 编程器。  

www.ti.com/.../slau573c.pdf

我需要添加兼容的连接器、以便能够将 MSP-BSL Rocket 直接插入到接头中。

您能否分享以下显示接头的器件型号?  

2.是否有用于 MCU 闪存的标准电缆组件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garima:

    我需要向我的同事索取公契、稍后再回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garima:

    很抱歉、我们没有此工具的原始设计文件、因为我的同事说这是由第三方生产的。 但我想这只是一个通用的2x5连接器、您可以尝试在网络上寻找一些2x5连接器、并检查它们是否符合您的要求。 我认为、选择任何一个2x5连接器、结合使用杜邦电线也是一种很好的方法。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、Wuld 好、如果您能分享器件型号、由于没有空间限制、我们计划将其直接插入主板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garima:

    我希望我能为您提供帮助、但我没有它的 PCB 设计文件。 我可以尝试与我的同事讨论、让他帮忙寻找设计文件。 请稍候。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garima:

    我在第三方的网站上找到、您可以尝试与他们联系来获取 PCB 设计文件或 MSP430-BSL 的 BOM。  

    MSP430-BSL

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:  

    我对 BSL 连接有疑问、我们要为 BSL 编程添加一个单独的10引脚接头、

    您能否确认这一点、对于 UART BSL 编程、我们需要将 TEST 引脚连接到 MCU TEST/SBWTCK (MCU 的引脚编号3)?  

    如果需要将 TEST 引脚连接到 MCU TCK 引脚(MCU 的 引脚4)或 MCU TEST/SBWTCK 引脚(MCU 的引脚3)、我们会产生混淆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garima:

    您可以参考此图:

    此外、关于 MSP430 BSL 的更多详细信息、我建议您阅读本使用指南、我认为它可以解决您的大部分问题。  

    MSP430 闪存器件引导加载程序(BSL)用户指南(修订版 AF)

    此致、

    Janz Bai