This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:UHF RFID 兼容微控制器

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1450940/msp430fr6005-uhf-rfid-compatible-microcontroller

器件型号:MSP430FR6005

工具与软件:

我需要一个能够连接到传感器并在 UHF RFID 信号上无源操作的微控制器。 我想详细了解针对这一功能可以采用的选项、还想和应用工程师谈谈我的需求。 有人告诉我在这里问一个问题是最好的联系方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cecilia:

    您获得了正确的通知、通过在 E2E 上提问、您可以直接与 TI 的应用工程师进行联系。 选择 MSP 器件型号、即可从 MSP 应用团队获得一个。  

    至于您选择微控制器、您可以详细说明一下这意味着什么吗? 根据所需接口、几乎任何器件都可以连接传感器、因此这些详细信息(I2C、SPI、UART 等)会很有帮助。 我不太清楚的部分是"在 UHF RFID 信号上被动操作"。 您的意思是希望设备能够通过 RFID 信号进行无线供电吗? 或者您是否只是想让它支持 RFID 传感器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想进一步具体说明我的项目、但不想公开讲解、我该如何与 TI 应用工程师进行实际的私人联系?