This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:熔断保险丝

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1452044/msp430g2955-blow-fuse

器件型号:MSP430G2955

工具与软件:

你(们)好

MSP430G2955支持熔断的保险丝功能吗? 如果需要、如何通过 SBW 接口操作? 请告诉我哪个 Windows 软件支持 MSP430的熔断保险丝功能、谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、有一个真正的保险丝会被熔断一次、而 SBW/JTAG 访问被禁用。 它在向测试引脚(SBW)施加6V Vpp 之前通过特殊进入 SBW 命令序列进行熔断。 因此、硬件工具必须能够生成 Vpp (LP 不支持此功能)。 如果您想了解详细信息、请查看 slau320。

    在任何操作系统上、基于 msp430.dll 的与 MSP430相关的软件都支持该功能。 例如、TI 开源 MSP Flasher 可用于此目的。