This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:MSP430F2618TZCAR 功耗问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1451617/msp430f2618-msp430f2618tzcar-power-consumption-issue

器件型号:MSP430F2618

工具与软件:

您好、

问题:最近、已经有四种连续的高静态功耗情况在焊接微控制器后出现、概率为1%。 微控制器模型为 MSP430F2618TZCAR。

现象:完成 PCBA 焊接后、测试过程中的静态功耗相对较高、但微控制器正常工作时的功耗小于10uA、并且有问题的芯片具有约30uA 的静态功耗。

这四款有问题的芯片目前还没有经过温度冲击、老化等严格的测试。 不存在高压或电流等异常上电情况。

请帮助分析原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您总共测试了多少块电路板? 您是否曾尝试过 ABA 测试来在正常电路板和故障电路板之间切换 MSP430?