This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:错误33、IR 通信问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1452097/msp-gang-error-33-ir-communication-issue

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSP430F2132

工具与软件:

早上好、

今天上午、我们收到了在 Mouser 上购买的全新 MSP-GANG 编程器。

此编程器已在使用 M430F2132微控制器的定制电路上进行了测试。

编程时、编程器始终会在空白检查或编程阶段失败、并显示错误消息 ERROR 33:IR 通信。

对于两年前购买的不同 MSP-GANG 编程器、同样的电路、具有同样的 mspgangimage 以及用于测试新编程器的相同接线、可以顺利地进行编程。

我们试图改变配线,编程不同的 mspgangimage ,我们也试图改变与旧的一个群分离器。 没有任何工作。

Mouser 不允许我们在未经 TI 授权的情况下退回有缺陷的编程器。

我们能做些什么?

谢谢。此致

Sara Forte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个固件版本在 MSP-GANG 中是相同的? 您可以尝试通过 GUI 将它们更新到相同的固件。

    顺便说一下、两个 MSP-GANG 的硬件版本是什么? 您可以 在它的背面找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,加里,是的,固件更新时,我第一次连接编程器到 PC。

    您可以在此处找到有关 2个编程器的信息:

      

    第一个是缺陷的一个,第二个已经很好地工作了 过去两年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我尝试使用 MSP-GANG 1.05下载 MSP430F2132、未出现问题(尝试同时使用 JTAG 和 SBW)更多详细信息如下所示

    您可以尝试将固件更新为1.3.9

    您是否使用 JTAG 或 SBW?