This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:F/W 加载失败

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1452317/msp430fr2355-f-w-loading-fail

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、

工具与软件:

您好!

1. F/W 编程问题

uniflash 加载固件 通过 MSP-EXT430FR2355 LaunchPad 完成到目标器件上的 MCU (MSP430FR2355)。

从特定批次在 MCU MSP430FR2355上加载固件时发生故障

 - MSP43023FR2355  

  否           结果  

==============

16TG4、15TG4       失败

18TG4             间歇性成功

================

如何解决该问题?

可能的原因是什么?

2.我使用 Uniflash 将存储器区域(0x00000000 ~ 0x00000fff)导出到 bin 文件、然后尝试对目标器件重新编程。

  但是、我不能、我的目标出了什么问题?

  可以键入 le2e.ti.com/.../MW_5F00_-2024_2D00_12_2D00_11-125021.mp4et我知道如何恢复它。

此致

Yonghun Kyung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yonghyun :  

    关于您的问题、我需要先确认一些信息。

    1.  Uniflash 加载固件可以通过 launchpad 正常工作、但不适用于特定批次否、 "特定批次 编号"是指什么? 它指的是您自己的硬件板吗?  如果是、您可以通过将硬件与 LaunchPad 进行比较来检查硬件。

    2. 关于您刻录的固件,除了刻录您自己的固件外,您是否刻录了我们提供的演示,是否正常?
      如果我们提供的演示正常烧录、我们建议您将固件转换为 txt 格式、然后仔细比较 Uniflash 读取的数据以查看其是否一致、则 您的程序可能具有某种保护机制、从而导致编程失败。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好!

    我 在加载固件时发现目标板中有一些不稳定的电源、并解决了此问题。

    此致

    Yonghun