This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430开发套件尺寸不适合项目

Guru**** 2825925 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1453418/msp430fr6047-msp430-devkit-dimensions-not-fitting-for-a-project

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好!


我目前在水流量传感器的研发团队工作、我们正在开发一个保护箱(IP65绝缘)以保护一些电子组件、包括专为箱体和传感器设计的 MSP430开发套件。 我们当前的开发套件采用 MSP430FR6047、但该开发套件对于这个盒子来说太大了。
所述箱长220毫米、宽120毫米和高75毫米。

实际组件(RS485/4 -20mA 模块(波形网)、24-5V 降压稳压器、x3 4/MSP430端口、直流输入、TTL 至 RS485转换器模块)需要大约60-70%的方框内空间、我们想知道哪个20mA 开发套件在该(相当窄的)剩余空间内最合适。


哪种开发套件适合这些尺寸(mm):140*70 (Lon x Hei)、160*120 (Lon x WID)或70*70 (WID x Hei)?

如果我的问题不够明确,或者如果你需要图片来找到我们的项目的尺寸,不要犹豫告诉我。

提前感谢您的回答。


BARDAKOFF G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我不确定我是否收到了咨询。 您是否正在尝试用您建议的尺寸制作新的电路板?  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的回答。


    最初的问询主要是要查找一个适合该领域的现有开发套件、因为我们的目标是利用 MSP430 MCU 测试我们的传感器的准确度。


    不过、在检查了其他开发套件后、我们最终选择了 EVMSP430-FR6047、因为集成式 MCU 在我们的测试条件下具有一些必要的选项(Σ-Δ ADC 和足够的存储器)。

    因此、最后、我们没有太多选择、只能使用此开发套件。

    但我们可以使用不同的外壳器件、或通过3D 打印某些平台将开发套件和其他一些组件置于上层、以确保我们可以轻松插入/拔出传感器探头(水流和温度)。 其他组件(接口端口、波表模块、降压稳压器)将放置在盒子的底部。

    我认为这就是我们将解决该问题的方法。

    无论如何,我希望这篇文章会帮助类似的问题。

    此致、


    巴达科夫集团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纪尧姆、您好!
    很高兴您找到了您需要的器件。 我将确保使用此帖子以供将来参考。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。
    此致、
    Diego Abad