This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:我能够连接一个外部编程闪存吗?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1453641/msp430f5438a-can-i-interface-an-external-programming-flash

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

1.能否将外部 SPI 编程闪存与该微控制器连接?  
如果是、您是否有推荐的方法?

2.另外,我可以在 CCS 上开发所有需要的程序吗? 或者我需要使用任何其他 IDE 吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    1.当然可以、只需找到支持标准 SPI 的闪存。

    2.可以、您可以在 CCS 中完成大部分的程序工作。 BTW、对于某些大规模生产需求、可能还需要 Uniflash。

    此致、

    Pengfei