This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP 430F5342

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1452219/msp-430f5342

器件型号:MSP430F5342
Thread 中讨论的其他器件:MSP-GANG

工具与软件:

你好

我将使用 MSP Gang 编程器对我的微控制器进行编程。 我使用 dll 函数驱动程序员。 该编程非常有效、但需要注意的一点是:在未连接到微控制器的端口上有一个持续出现的"X"符号、这会触发错误的红色 LED 与正常绿色 LED 一起亮起。 请参阅随附的图片。 是否存在使用 dll 函数关闭红色 LED 的方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您可以先尝试连接 MSP-GANG 硬件、然后再打开 GUI 吗?  

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    始终在 y 设置中连接 MSP GANG 编程器

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起错字....我的意思是程序员始终保持连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    1.请按照以下步骤操作,看看"X"是否存在:

    • 断开 MSP-GANG 并关闭 GUI。
    • 连接 MSP-GANG
    • 打开 GUI]

    2.请检查您是否已勾选以下所有选项。 实际上、您只需选中仅使用的复选框即可。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengfei

    感谢您的快速回复。 如果我使用 TI GUI、一切都运行良好。 我遇到的问题与使用 MSP GANG DLL 相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    很高兴在这里解决了这个问题。 我将关闭该线程。

    此致

    Pengfei