This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG 无法对 MSPM0L1105进行编程

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105, MSP-GANG, MSPM0L1105, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442828/msp-gang-msp-gang-can-not-program-mspm0l1105

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件: MSPM0L1105UNIFLASH、MSPM0G1105

工具与软件:

您好!

我可以对 MSP-GANG 有疑问吗?

我的客户正在尝试使用 MSP-GANG 将程序写入 MSPM0L1105。

在评估程序中、MSP-GANG 成功编写了。

但大规模生产的程序无法编写、MSP-GANG 说"ERROR58"

评估程序和大规模生产程序之间的区别仅在于启用或禁用了 WWDT。

您是否有解决此问题的想法?

两种电源模式(来自 MSP-GANG 或外部)具有相同的问题。

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    1)。 请检查 MSP-GANG 的固件是否为最新版本。 您可以从以下位置下载最新版本:

    MSP-GANG-SOFTWARE 软件编程工具|德州仪器 TI.com

    2)。  当 MSP-GANG GUI 界面报告 ERROR58时、请提供该界面的完整屏幕截图

    3)。 您是否尝试过使用 CCS 和 Uniflash 进行下载、我想确认它们是否也会在您使用 CCS 和 Uniflash 时报告错误。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    感谢您的建议。

    1)。 请检查 MSP-GANG 的固件是否为最新版本。 您可以从以下位置下载最新版本:

    我会让我的客户尝试一下。

    2)。  当 MSP-GANG GUI 界面报告 ERROR58
    时、请提供该界面的完整屏幕截图

    我会检查。

    3)。 您是否尝试过使用 CCS 和 Uniflash 进行下载、我想确认它们是否也会在您使用 CCS 和 Uniflash 时报告错误。

    可以、如果将 CCS 与 XDS110一起使用、则成功地将与 MSP-GANG 一起使用时出现问题的程序写入 MCU。

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    等待您的结果。 如果我无法自行解决、可以将此问题发送给负责 MSP-GANG 的软件团队同事。 他在感恩节假期,也许稍后回复我。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    感谢您的支持。

    我理解假期。

    [报价 userid="524012" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442828/msp-gang-msp-gang-can-not-program-mspm0l1105/5535298 #5535298"]
    1)。 请检查 MSP-GANG 的固件是否为最新版本。 您可以从以下位置下载最新版本:
    [报价]

    我的客户测试最新固件(1.03.09.00),但未解决。

    存在相同的错误。

    [报价 userid="524012" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442828/msp-gang-msp-gang-can-not-program-mspm0l1105/5535298 #5535298"]
    2)。  当 MSP-GANG GUI 界面报告 ERROR58时、请提供该界面的完整屏幕截图
    [报价]

    我附上 该问题的屏幕截图。

    该 Gang 编程器 通常用于刷写 MSP430。 (Gang 硬件版本为1.05)

    它没有任何问题、因此应该没有硬件问题。

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    我已将此帖子发送给我的软件团队同事。 请等待他下周的答复。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    我只想确认:

    1)。 您说客户使用 MSPM0L1105、但在屏幕截图中显示的是 MSPM0G1105。 请检查并确保您在 GANG 上使用和选择的 MCU 是相同的。  

    2)。 您能否让客户执行以下测试并告诉我结果:

    • 使用最新版本的 Uniflash 下载代码文件(支持 WWDT)并检查是否能够成功。
    • 首先进行恢复出厂设置、然后通过 MSP-GANG 下载代码文件(使用 WWDT)并检查是否可以成功;
    • 如果使用 Uniflash 下载成功、则可以尝试下载相同的代码文件(使用 WWDT)并检查是否能够成功

    请告诉我结果、它可以帮助我的同事找出根本原因。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    感谢您的支持。

    1)。 您说客户使用 MSPM0L1105、但在屏幕截图中显示的是 MSPM0G1105。 请检查并确保您在 GANG 上使用和选择的 MCU 是相同的。  [报价]

    抱歉、这是我的排印错误。

    正确是 MSPM0G1105。

    [报价 userid="571921" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442828/msp-gang-msp-gang-can-not-program-mspm0l1105/5541630 #5541630"]

    2)。 您能否让客户执行以下测试并告诉我结果:

    • 使用最新版本的 Uniflash 下载代码文件(支持 WWDT)并检查是否能够成功。
    [报价]

    我的客户尝试在 MSP-GANG 中使用 XDS110+Uniflash 编写有问题的固件、结果不会出现问题。 成功写入。

    首先恢复出厂设置、然后通过 MSP-GANG 下载代码文件(含 WWDT)并检查是否可以成功;

    如果 MCU 处于出厂状态、MSP-GANG 可以成功写入固件(使用 WWDT)。

    但是在编程后、如果尝试重写、则会出现问题。

    如果使用 Uniflash 下载成功、则可以尝试下载相同的代码文件(使用 WWDT)并检查是否成功

    我将向客户核实。

    此致、

    Gr

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    您的信息很重要。 谢谢。 并进一步确认:

    1)。 您说"但在编程后、如果尝试重写、则会出现问题。"、是否使用 GANG 重写相同的代码文件(使用 WWDT)?

    2)。 您可以让客户执行此操作(与我在上次回答中提到的测试含义相同):

    • 首先使用 Uniflash 下载客户文件(使用 WWDT)——>然后使用 Gang 下载相同的文件——>之后、使用 Gang 再次下载相同的文件——>检查下载结果;
    • 首先使用 Uniflash 下载另一个文件(任何一个正常、由其他工程生成)—> 然后使用 GANG 下载客户文件(使用 WWDT)—>检查下载结果;
    • 首先使用 Uniflash 下载另一个文件(任何一个正常、由其他工程生成)—> 然后使用 Gang 下载相同的文件——>检查下载结果;
    •   首先使用 Uniflash 下载客户文件(使用 WWDT)——>然后使用 Gang 下载另一个文件(任何一个正常、由其他工程生成)

    因为我有另一个与此客户相似的帮派案例、所以我想确认这两个案例是否可以一起讨论和解决。 因此、请帮助检查上述测试的结果、

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    感谢您的耐心等待、我目前正在查看、我们很快就会回复您。

    您是否有可能为我提供一个可用于编程和复制方案的文件?

    从我的角度来看、似乎需要对 SWD 过程进行一些修改、以确保进入成为可能。

    谢谢!

    Henry Nguyen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz、Henry:

    感谢您的支持。

    我将 在了解客户测试结果后立即报告这些结果。

    [报价 userid="574880" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442828/msp-gang-msp-gang-can-not-program-mspm0l1105/5542583 #5542583"]

    您是否有可能为我提供一个可用于编程和复制方案的文件?

    从我的角度来看、似乎需要对 SWD 过程进行一些修改、以确保进入成为可能。

    [报价]

    该程序有问题是客户的最终(生产版)固件。

    因此很难将客户发送到外部、但如果没有其他方法、我将进行协商。

    首先、请在客户处等待测试结果。

    需要执行 SWD 流程以确保输入成为可能。

    您说编辑 MSPM0端固件吗? 或 MSP-GANG 端固件?

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    亨利将在他确认后不久回复你。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    我的客户的测试结果如下、

    1)。 您说过"但编程后、如果尝试重写、则会有问题。"、使用 GANG 重新编写相同的代码文件(使用 WWDT)?[/QUOT]

    是的、但另一个代码是相同的。

    [报价 userid="571921" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442828/msp-gang-msp-gang-can-not-program-mspm0l1105/5541851 #5541851"]首先使用 Uniflash 下载客户文件(使用 WWDT)—>然后使用 GANG 下载同一文件——>之后使用 GANG 再次下载同一文件——>检查下载结果;[/QUOT]

    与 Gang 一起下载的第二步 之前出现了 I paseed 屏幕截图问题。

    [报价 userid="524012" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442828/msp-gang-msp-gang-can-not-program-mspm0l1105/5540929 #5540929"]

    [报价]

    首先使用 Uniflash 下载另一个文件(任何一个正常、由其他项目生成) ——>然后使用 GANG 下载客户文件(使用 WWDT)—>检查下载结果;

    使用 Gang 下载成功。

    首先使用 Uniflash 下载另一个文件(任何一个正常、由其他项目生成)——> 然后使用 GANG 下载同一个文件——>检查下载结果;

    使用 Gang 下载成功。

      首先使用 Uniflash 下载客户文件(使用 WWDT)——>然后使用 GANG 下载另一个文件(任何一个正常、由其他项目生成)

    与 Gang 一起下载的第二步 之前出现了 I paseed 屏幕截图问题。

    TI.com 的 TI E2E 社区

    •   首先使用 Uniflash 下载客户文件(支持 WWDT)—->然后使用 Uniflash 下载客户文件(支持 WWDT)

    这是成功的。

    因此、客户的简介只是下载 MSP-GANG 到具有客户固件(包含 WWDT)的 MCU。

    此致、

    Gr

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    感谢您提供的信息。 实际上、我的同事 Henry 已与 elctronic 工程师联系、他们需要更多时间来更新 MSP-GANG。 请稍候。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    感谢您的答复。

    我理解。 我将 等待解决方案。

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    欢迎您、Henry 将在几天内帮助您找到解决方法。 之后、您可以让客户尝试测试最新的解决方法。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    非常感谢 Henry 的努力和帮助、现在我们已更新了最新的 MSP-GANG 软件版本。 您可以下载它并尝试自己进行测试。 如果出现任何问题、请随时告诉我。

    您可以给我您的电子邮件地址、我可以通过电子邮件将该软件发送给您、因为此帖子是公共论坛并且该版本的软件尚未在我们的 TI 官方网站上发布。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    感谢您提供的信息。

    您能将新软件发送到我的电子邮件吗?

    Ogura-s[at]macnica.co.jp

    (请将[at]更改为@μ s)

    此致、

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR:

    当然、我现在会将软件发送给您。  

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    谢谢!

    Gr