This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:熔丝数量

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1453175/msp430fr6043-number-of-pluses

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

我将 MSP430FR6043用于水表应用。
"SLAU720B 超声波设计中心"规定"脉冲数范围为0到63 "。 另一方面、《SLAU367P MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南》规定"PPG 可生成多达127个激励脉冲和多达15个 STOP 脉冲。" 您能解释一下区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您参考的第一个文档显示了"USS 设计中心"中可用的范围。 0至63范围是我们发现在测试期间有用并决定通过 GUI 为客户启用的范围。

    第二个文档说明脉冲发生器外设本身能够生成多达127个激励脉冲和15个 STOP 脉冲。 这需要通过手动配置脉冲发生器而不是在 GUI 内进行。

    简言之、区别在于、描述了我们在 GUI 中启用了什么、而另一个描述了硬件的实际限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的答复。 我理解您的回答。

    此致。