This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:关于"&#39";"超声波传感设计中心"#39";

Guru**** 2537760 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, TIDM-02003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1449953/msp430fr6043-regarding-the-parameters-in-the-ultrasonic-sensing-design-center

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: TIDM-02003

工具与软件:

我将 MSP430FR6043用于水表应用。
您能否说明"超声波传感设计中心"中的参数"Start PPG Count (ns)"和"Turn on ADC Count (ns)"是什么意思? 我找到了下面的解释、但我无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    两者均指用于启动或打开 FR6043中特定模块的变量。 PPG 似乎适用于最佳传感器激励和准确的阻抗匹配、从而在 ZFD 方面达到最佳效果。 ADC 似乎用于信号采集。 您还可以参阅表3-3以获取说明(下图)。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的迭戈

    感谢您的答复。

    如附图所示。 是这样吗? 如果有任何错误、我很感谢您的反馈。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    根据我的理解、TPP 应大于 启动 PPG 计数、因为 TPP 的时间值似乎更大。 此外、PPG 的启动应大于 ADC 开启(根据我在文本中看到的建议值)。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deigo

    感谢您的答复。

    在时序图中、Tprop 表示什么? 时序图中显示的"PPG 的起始时间应比 ADC 开启时的时间大多少? 您能用图表来说明一下吗? 非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    时间图似乎与我在您分享的图片中看到的内容不同。 您是否愿意与我确认您使用的是 TIDM-02003设计指南 (修订版 A)? 如果没有、您是否愿意与我分享您正在使用的文档?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad


    感谢您的答复。
    很抱歉混淆了。 我将再次分享时序图。
    《TIDM-02003设计指南》中包含时序图2-4。 不过、我找不到比这更详细的时序图。 我分享的图像中的时序图是根据"SLAU720B 超声波设计中心"中的说明和实验结果创建的。 我不相信时序图准确、可能包含错误。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我更好地理解它;感谢您的解释。 回到您的问题、Tprop 对应于给定仪表中超声波信号的近似传播时间。 回顾这张图并获取更多背景信息、我看到 Start PPG 是如何早于 ADC Start 计数发生的、因此您的图表在这方面似乎正确。  如果您对此设计的计时有更多疑问、我建议您开始新主题的介绍。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad

    感谢您的答复。 我将开始一个新主题。

    此致。