This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5418A:PWM 输出问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1454246/msp430f5418a-pwm-output-issue

器件型号:MSP430F5418A

工具与软件:

您好...

我们在应用中使用 msp430F5418A。 在应用中、我们使用 PWM 引脚输出来设置电流。 PWM 引脚输出基于计时器 B0。 在新订购的 MSP430F5418A 批次中、我们观察到、

 当 TB0CCR1被载入65535时、一些微控制器在 PWM 引脚上提供高输出电压、并且一个微控制器在 PWM 引脚上提供低输出电压。 为什么会这样?

请注意、硬件和软件是相同的。

谢谢、此致、

Nutan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置计时器的代码比描述您认为发生的情况要有用得多。 将提供有关实用程序的信息、如:计时器模式、CCR0值和输出模式。