This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如何转换 ADC 计数中的 USS 输入电压

Guru**** 2956410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1453420/msp430fr6047-how-to-convert-uss-input-voltage-in-adc-counts

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

尊敬的所有人:

对于与水表产品相关的物联网项目、我们使用 MSP430FR6047微控制器开发模拟前端。

我们想了解更多有关从超声波压电生成的模拟电压转换到 超声波传感设计中心显示的 ADC 计数的信息。

您能帮助我们吗?

期待很快收到您的回复。

此致、

弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、
    我建议查看 适用于水流量测量的超声波传感子系统参考设计 (您可以在 MSP430FR6047 参考设计部分找到它。)

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的快速回复!

    很抱歉、无法找到要查找的信息。 事实上、我想知道输入电压电平和显示在超声波设计中心中的 ADC 计数之间的关系。 也就是说、 如何根据电压电平的信息计算 ADC 计数?

    此致、

    弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、
    让我咨询我们的团队。 我会让您知道我发现了什么。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    ADC 计数将是基准电压/分辨率。 因此、如果有一个3.3V 基准和4096 (12位 ADC)、那么1计数等于0.806mV。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    我不确定我是否理解你的答复。

    在我们的设计中、基准电压为0V、但我们在单次触发测量期间读取到1000 ADC_Counts。

    此外、在设计指南中说明了信号是通过 Σ-Δ 高速 ADC 转换器采集的、因此我想知道压电式输入电压与 SDHS ADC 计数之间有何关系。

    你同意我的说法吗?

    此致、

    弗拉基米尔·齐托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在设计指南中还介绍了信号是通过 Σ-Δ 高速 ADC 转换器采集的、因此我想知道压电式输入电压与 SDHS ADC 计数之间的关系。

    请在 该主题中查看 Cash 的响应。 请记住、由于 SDHS 级联 CIC 滤波器、情况并不确切。