This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:基准电压唤醒(就绪)时间

Guru**** 2580115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1453650/msp430fr2433-reference-voltage-wake-up-ready-time

器件型号:MSP430FR2433

工具与软件:

您好!

我的客户正在使用 MSP430FR2433xx。

我认为我的设置 PMMCTL2.INTREFEN 和 MCU 设置 REFGENRDY 之间存在延迟时间。

您是否具有最大值和典型值[ms 或 µs μ s]的规格?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的稳定时间为≤30 µs。 您可以看到、我们通常会在演示代码中添加延迟、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gao、

    感谢您提供的信息。

    我理解。

    此致、

    Gr