This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:校准

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791, MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1452928/msp430i2041-calibration

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP430F67791

工具与软件:

您好、我们正在尝试校准 MS430i2041。

校准增益时、我们提供具有0相角的测试参数230V 10A。 我们能够校准 V 和 I、但相位角可以保持不变、也可以是某些随机数。 我们已经使用其他经过校准的能量计来确保我们的测试设置能够生成正确的值 V、I 和相位角。  

我们通过少数 MSP340I2041电路板和 MSP430F67791进行了上述尝试、得到的结果相似、我们能够间歇性地获得10度以内的最佳结果。

此致

Bilal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们会使用 下面的 EnergyMeasurementDesignCenter 进行校准  

    您是否使用 GUI 进行校准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将采用 EMDC 生成代码和校准。 我们 尝试校准的器件未按原样部署代码更改。  

    似乎不知道你的方法有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本参数和高级参数的配置是什么?

    您是否  曾参考过使用 MSP430I2040的单相和直流嵌入式计量功率等参考设计(修订版 A)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有内容都是默认值、如示例中所设置。 我们能够校准 VRMS 和 IRMS、不会出现任何问题。 如果我已经正确理解了校准增益的过程、那么它应该用0无功电能设置相位角0。 我们已尝试应用纯电阻负载、如带直丝的旧管灯、其中没有线圈。

    检查了我们将使用多个校准的能量计生成什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果 GUI 校准效果不好、您可以尝试按照参考设计 https://www.ti.com.cn/lit/an/slaa638a/slaa638a.pdf 中第3部分中的步骤进行操作 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是否有类似的方法可用于3相仪表? 我是指使用 CT 传感器的仪表与分流器不同。

    也曾经计算过、例如

    如何应用这个。 我认为我需要将此应用在代码中  

    EM_PHASE_LENGTH Phase_Calibration g_emPhaseCalibration[EM_PHASE_LENGTH]=
    {
      // PHASE_A
      {
        .voltageSF =_iq24 (23.517443359)、
        .currentSF =_iq24 (127.999999940)、
        .activePowerSF =_IQ30 (1.999999999)、
        .reactivePowerSF =_IQ30 (1.999999999)、
        .phaseCorrection = 0x1000、
      }、
    };
    请确认任何帮助将非常感谢。 我们的整个系统/产品现在都停留在这一点、客户可能在等待。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅本文档的第6.3.3节 https://www.ti.com/lit/an/slaa621c/slaa621c.pdf