This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:外部时钟振荡器直通。 (将 HFXIN 传递给 HFXOUT 诊断)

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1454041/msp430fr5969-external-clock-oscillator-pass-through-passing-hfxin-to-hfxout-direclty

器件型号:MSP430FR5969

工具与软件:

来自 HFXIN 引脚的时钟信号是否可以在 HFOUT 引脚上重新发送?

查看 SLAU367P 第95页的方框图。。。 HFXT 块似乎显示了路由、以允许 HFXIN 信号路由到 HFXOUT 引脚。

这实际上可行吗?

Kevin D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据用户指南第3.x 节、不  当配置为旁路模式时、HFXTOUT 成为 GPIO、无法进行更改。