This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:扩展温度加密 MCU

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1454030/msp430fr5994-extended-temperature-crypto-mcu

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSPM0L2228

工具与软件:

是否有类似 MSP430FR5994的 Crypto MCU、但可以在扩展温度下工作、即-55°C 至125°C 之间? 如果没有、德州仪器(TI)是否有制造此类器件的计划? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!  
    我们当前拥有的与该描述匹配的最接近器件将是 MSPM0L2228 (该器件在存储器、RAM 和随机数生成器中具有与 FR5994类似的功能。) 但是、该器件经过认证、只能在-40°C 至125°C 的温度范围内工作。 但是、我们明年将推出新的设备、因此我将会寻找与您所需的设备相匹配的设备。
    此致、
    Diego Abad