Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:Energia、 MSPM0G3507
工具与软件:
你(们)好 我要尝试同时运行2个不同的程序。 一个基本闪烁、另一个基本 DigitalReadSerial 使用 MSP 上的板载按钮。 这不是我打算用于 MSP 的2个程序、但是我只需要2个简单的小测试代码来快速测试在将我的主代码发送之前如何让2个程序协同工作。 有人可以帮助我同时运行这两个代码吗? 代码如下:
闪烁:
#define LED RED_LED
void setup(){
pinMode (LED、输出);
}
void loop(){
digitalWrite (LED、HIGH);
delay(1000);
digitalWrite (LED、LOW);
delay (1000);/
}
DigitalReadSerial:
INT Pushbutton = P2_1;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode (pushbutton、input_pullup);
}
void loop(){
int buttonState = digitalRead (button);
serial.println (buttonState);
延迟(1);
}
就像我说的那样、它们都是非常简单的代码、但只是希望它们在使用我的主代码尝试之前、能够同时计算出如何使用2个单独的代码。
如果你能帮助我,那将是惊人的! 谢谢你。
、所以格式与 Arduino 相同、那么这如何适应 Arduino C++格式? 我不是 C 或 C Sharp 的法拉尔