This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5638:加载程序错误-调试忽略断点

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1450297/msp430f5638-load-program-error---debug-ignores-breakpoint

器件型号:MSP430F5638
Thread 中讨论的其他器件:MSP-FET

工具与软件:

使用 MSP430F5638-IPZ-2、使用 CCS 版本的定制 SBC 12.81.00005和 MSP-FET

在将程序加载到 MCU 或调试时、有时在过去一年左右出现"Load Program Error"。

通常重试一次或两次 会修复、或者将所有部件断电:SBC、MSP-FET、CCS。 但随着代码大小的推移、最近情况变得更糟。 但代码和 RAM 的使用仍完全在 MCU 限制范围内。

     MSP430: 闪存/FRAM 使用量为42084字节。 RAM 的用量为12016字节、即 FRAM 的可用容量为256 KB、RAM 的可用容量为16 KB。

已尝试:不同的代码变体、两个不同的 MSP-FET、不同的 USB 端口、运行注册表清除器并且冷启动了 PC、但问题仍然存在。

较小的测试程序不太可能出现问题、下面显示了两种错误消息变体

错误消息1

     MSP430:在长度为0x7fc8的第0页上写入0x10000处的存储器块时发生故障:无法写入器件存储器

     MSP430:文件加载器:验证失败:目标无法写入0x0FFD8

     MSP430:GEL:文件:DC2-430-ALL-01.out:加载失败。

错误消息2.

    MSP430:文件加载程序:验证失败:地址0x110F6上的值不匹配请验证目标内存和内存映射。

    MSP430:GEL:文件:DC2-430-All-02.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

另一个令人烦恼的问题是如果我让它加载并运行、调试器会经常忽略所有断点、运行箭头灰显、红色的"终止"按钮亮起

ISR 用于设置时基的 RTC B、端口3有六个开关、而 IV 针对每一个开关进行解码

JTAG 连接(如下所示)、在《硬件工具用户指南》中(图2-1)对于4线 JTAG 连接、引脚10、12、13、14用于反向通道连接-不使用该引脚

   SBC 电源来自外部稳压电源

   来自 USB 端口的 MSP-FET 电源