This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1455084/msp430fr6043-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

大家好!

我们是一家开发创业公司。

我们的团队在开发和制造不同类型的测量设备和其他设备方面拥有丰富的经验。 其中包括工业和家庭燃气表、测试台和校准台。 我们目前正在基于 MSP430FR6043开发一种多束、多通道燃气表产品线、用于测量0.4至400 m3/h 范围内的流速  在处理该信号时、我们使用 USS 库中的原始 TI 算法。  最近我们收到了不稳定的流量测量结果、为了解决这个问题、我们需要了解用于计算 T1.2、T2.1值的详细算法。 (TOFF)、 用于 dToF 计算的插值算法等

请告诉我、获取上述算法的源代码的可能性有多大。

此致。 提前感谢您、Nikolenko Dmytro。

ICPE "Nika"

development.team@nmnika.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmytro:

    我们无法为您提供 USS 源代码。 如果您遇到一些可以在 E2E 上此处的帖子中详述的特定问题、我们的团队很乐意提供帮助、并就如何解决该问题提供建议。 请随时创建一个包含问题详细信息的新主题、以便团队中的人员为您提供帮助。