This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:PMM

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1454286/msp430f6775a-pmm

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问一下是否可以在 JTAG USB 调试接口的使用期间将 PMMRSTIFG 和 PMMBORIFG 置1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Peter)好

    您能说明一下为什么在调试时需要设置这两个标志吗?  

    如下所述、当发生相应的事件时、该标志由硬件设置。 我认为、我们不应该手动设置这些位。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不需要设置这些标志、我只是想问是否可以自动设置这些标志。 我已经注意到,有时两个,有时只是一个。

    当我调试程序时、我还看到了这些寄存器中的一些标志、我只是想知道这些位是否表示一些隐藏问题。 我在主程序启动时添加了这些寄存器进行检查、看起来它在主程序启动时也是设置的。 因此、我无需设置寄存器中的任何位、我只是想知道它是否指示有任何故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Peter)好

    很抱歉这么晚才回复。 根据用户指南、这两个引脚显示有来自 RST/NMI 引脚的复位或者有一个软件 BOR。

    您的意思是、当您运行程序时、是否设置了这两个标志、但未发生复位或 BOR 且程序运行良好?   

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我使用 JTAG 进行调试时、它被置位、而 BOR 也在重新启动后被置位。

    感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    因此、 在您运行程序后会发生 BOR 复位。

    请检查 RST/NMI 引脚连接并确保引脚上拉良好。 此外、还要确保您的应用代码中没有软件 BOR。

    此致

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我会尝试。