This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:电源定序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1455417/msp430g2955-order-of-power-supply-sequencing

器件型号:MSP430G2955

工具与软件:

对于 DVcc、AVcc、REF+电源的时序控制是否存在任何限制?

谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    首先、我想知道您是否遇到这些上电时序控制方面的问题。  由于 MSP430G2955数据表中没有特定要求、建议遵循正常的上电顺序。  

    以下是一些建议:

    1. 建议使用相同电源为 AVCC 和 DVCC 引脚供电。

    2. 通常、应首先为 DVCC 上电以完成微控制器外设的初始化。 AVCC (模拟电源)可与 DVCC 同时上电、或者在 DVCC 稳定后不久。 如果 Vref 为内部基准电压、一旦 DVCC 和 AVCC 稳定、它将自动激活。 如果 Vref 是外部基准电压、请确保在 AVCC 稳定后或至少与 AVCC 同时为其上电、以避免在 AVCC 仍在稳定期间加载不稳定的基准电压。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们遇到的问题是 CPU 在现场发生故障。

    从您所说的内容来看、所有3个电源看起来都需要同时出现、或者按 DVcc、AVcc、Vref 顺序出现。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向具有二极管钳位的引脚施加外部 Vref、与所有 GPIO 引脚一样。 因此、绝对最大限值非常适用。 如果电压超过 DVcc、则二极管钳位导通。 将电源从 Vref 转至 DVcc、并可能提供足够的电力来运行 CPU。 这可能会引起问题。 例如阻止循环 DVcc 来复位 CPU。