This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:关于滑块电容式金属面板触控

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1456191/msp430fr2633-about-slider-capacitive-touch-through-metal

器件型号:MSP430FR2633

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在通过金属板电容式触控评估 MSP430。 正确答案 滑块 Application"。 请参阅 SLAA811A 应用手册章节5.3。 然而、本文档只描述了"滑盖应用与金属轮相类似"。 客户询问以下两个信息。 请帮助您澄清。 谢谢你。

1.如何在一个金属板上识别不同的触摸位置?

2.是否有任何真实的应用程序用例(如成功案例)可以共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    在金属触摸的情况下、传感器会测量金属因触摸压力而产生的偏转/弯曲。 它在滑块中的工作方式是、传感器之间以重叠的方式进行配置、因此检测最大偏转的传感器和它们之间的差异可以让您找到触控的位置。  

    至于成功的故事,我不确定。  我们可能应该问我团队中的工程师 Dennis Lehman、因为我知道他过去为一些金属触控客户提供了支持。  他将在本周结束之前回到办公室。  

    我想说的是、根据我的经验、很多客户喜欢金属触控演示、但一旦他们实际尝试确定自己的制造流程、就会变得相当困难。  如应用手册中所述、他们的设置需要足够刚性、但金属弯曲度足以使其正常工作。 我们的演示通过铣削按钮位置的金属背面实现了这一点。  此外、还需要将 PCB、垫片和金属盖子粘在一起并对齐、从而进行机械组装。  如果所有这些都适合应用/用例、那么肯定是可行的。  

    谢谢!

    JD    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    感谢您提供的信息。 我会转发给客户。