This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430U64F:MSP430 FET 闪存编程器

Guru**** 2956180 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1456250/msp-fet430u64f-msp430-fet-flash-programmer

器件型号:MSP-FET430U64F
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、 MSP-FET

工具与软件:

团队成员、您好!

我有一个 MSP430 FET 闪存编程器和一个带有 MSP430G2553 MCU 的定制板。 但当我们尝试使用 FET 闪存编程器刷写 MSP430G2553时、失败了。 但是、如果我们尝试通过在 MSP-EXP430G2之间连接 RST、TEST 和 GND 引脚来刷写 MSP430G2553、则可以刷写二进制文件。 敬请告知我们是否能够连接 MSP FET 闪存编程器和闪存 MSP430G2553 MCU 的 RST、TEST、GND 引脚?

添加了原理图以供参考。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你在哪里有一个编程头?  如何连接 MSP-FET?   

    使用 LaunchPad 进行编程完全没有问题、但您还应该能够使用 MSP-FET 通过 SBW 进行编程。  通常、MSP-FET 并不是逐引脚连线的、而是插入板载编程接头、我在提供的原理图中没有看到该接头。   

    由于可以从 LaunchPad 对其进行编程、因此 MSP-FET 接线问题与其说是电路板问题、还不如说是电路板问题。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JD:

    感谢您的答复

    我们未在板中使用任何编程接头。 但我们有一个板载引脚接头、带有 RST、TEST 和 GND 引脚。  

    我的问题是、通过仅将 RST、TEST 和 GND 引脚连接到 MSP-FET 闪存器、是否可以将二进制文件刷写到 MSP430G2553。  

    谢谢!

    Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vinay、

    MSP430硬件工具用户指南的图2.2 显示了针对 MSP430G2xx 器件双线 SBW 编程的建议编程连接。   

    我认为、您至少需要连接 SBWTCK (TEST)、SBWTDIO (/RST)、GND 和 VDD。  VDD 既可以由编程器供电、也可以由电路板供电、但 MSP430需要电源才能进行编程。   

    您在此处看到的测试/JTAG 连接用于以物理方式熔断 VPP 安全保险丝、因此只有在您尝试这么做时才有必要。  

    谢谢!

    JD