This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在使用 Energia 程序来执行我遇到困难的任务。 我希望我的2个 Launchpad 具有2个 LED。 当我告诉它时、我希望一个 LED 亮起、而另一个 LED 熄灭、反之亦然。 但是、我希望 MSP 记住哪个 LED 在关闭之前是点亮的。 如果我让它打开 Launchpad 上的 RED_LED、我就需要拔下 Launchpad 并将其插回、即使我没有告诉它、RED_LED 也会亮起、它会记得是如何操作的。 有人知道他们可以如何帮助吗? 同样就像我说的、我使用的是 Energia、而不是 CCS、因为我更多的是熟悉 Arduinos 的 C++编程器。
仅当状态更改不频繁时、才会起作用。 闪存只能有效使用这么多的擦除周期。 至少10,000
如果可行、请查找闪存编程示例并使用信息存储器区域。
您好!
为了频繁地更改状态、它需要 EEPROM 仿真(我们目前维护基于 MSPM0平台的 EEPROM 仿真解决方案)或外部 EEPROM 来进行记录。 我们在 MSP430中没有这方面的示例、但这就是要实现的想法。
B.R.
SAL