This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249-MSP430F249-EVM EP:有时不启动

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1452503/msp430f249-ep-sometimes-not-boot

器件型号:MSP430F249-MSP430F249-EVM EP

工具与软件:

您好!

我们使用您的 EP 微控制器。 在上电/断电周期期间、MCU 有时不会在上电时引导。 我们一般很少遇到这一问题(200次尝试中有1次尝试、可能更多尝试)。 我们在 RST 线路上使用47k 欧姆的 res (VCC 至 RST 线路)和2.2nf 电容(RST Lint 至 VSS)。 当我们增加复位线路上的电容值(2.2nf 至100nF)时、我们面临的问题更多。 然后、我们更改了 res 值(47k 至10k)并 拆卸了电容器。我们没有遇到引导问题(可能错误频率降低)。  我们已检查 MCU 电源 、启动时似乎正常。 我们已经尝试在上电后增加延迟 、错误频率已经降低、但面临相同的问题。 在测试过程中、我们在断电后等待了40-50秒。 您能就此问题提供一些建议吗? 我们应该从哪里检查?  问题的可能原因是什么?

谢谢。