This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:替代 H8S/2424系列 Renesas MCU 的低成本替代 MCU

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1457019/msp430fr6005-low-cost-alternate-mcu-for-replacement-of-h8s-2424-series-renesas-mcu

器件型号:MSP430FR6005

工具与软件:

你(们)好  

我正在寻找用于替代 H8S/2424系列 Renesas MCU 的低成本替代 MCU。 您能否针对 TI 的以下规格推荐合适的替代器件/系列

Sl.no

MCU 参数

规格

1.

引擎架构

16位/32位、CISC/RISC/ARM

2.

小程序

闪存128KB (min)

RAM 48kB (min)组成

3.

运行频率

16.67MHz (min)

4.

工作电压

5V

5.

GPIO 操作

5V

6.

外部总线接口

(MCU 到 ASIC 通信)

数据总线宽度:16位

访问状态数:03

插入重量编号 02.

7.

SPI 接口

X1、在1MHz 下工作

8.

I2C 接口

X1、工作频率为347KHz

9.

GPIO 总数

60 (min)

10.

工作温度

-40°C 至85°C

11.

MCU 工作模式

单芯片模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    MSP MCU 系列可满足除 EBI 以外的大部分要求。 我建议阅读我提到的器件的数据表和用户指南、以确认它们符合您要查找的要求。 我们有两个 MSPM0器件可以满足您的大多数规格: MSPM0G1519  (0.720xku)和  MSPM0G3519  (0.750xku)。 但是这些器件将在不久的将来投放市场、所以我建议与 TI 的销售团队讨论。
    如果您需要目前有库存的 MSP430替代产品(我们推荐 M0器件)、您可以尝试 我从 TI 的 MCU 查找工具获取的以下 MSP430 MCU。 但是、这些器件的电压电平通常约为3.3V (但 M0 MCU 应支持略高于5V 的电压。)

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以建议支持外部总线接口的 TI MCU/MPU 系列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:
    MSP 系列并未明确支持 EBI。 我会推荐 Sitara 处理器(并在其 E2E 中发布了类似的主题) 、因为某些型号似乎支持这种配置。  
    此致、
    Diego Abad