This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:TPP 定义和使用

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1449057/msp430fr5043-tprop-definition-and-usage

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

嗨、团队:

我在电子邮件中收到了带有现金的技术 QAS、但由于他的陪产假、我需要您的帮助。

我问和现金回答下面。  

[Hayashi]在应用报告《基于波形捕获的超声波感应水流量计量技术(SLAA889A)》中、TPP (传播时间)出现、并在公式13中使用。

它还说明它是通过 USS_userConfig.h 文件中的#define USS_AUDIO_LENGTH 设置的。

但是、客户已经通过更改 USS_AUDIO_LENGTH 中的设置测量了超声波传播时间和瞬时流速、但未看到输出值发生任何变化。 您能否让客户知道如何定义或编辑 TPP?

[现金] TPP 现在用作 ADC 开始采集延迟。 它与 USS_AUDIO_LENGTH 无关。 客户现在可以将 TPP 视为 USS_START_CAPTURE_SEC。

客户有其他问题。

1.公式13是否表示 Tups = Tupscorr - Toffset、是否正确?

2. Tprop 是否与脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙相同、也就是在 超声波传感设计中心? ‘是、设置 Trop 的 USS_START_CAPTURE_SEC 的值以及"脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙"值的使用方式如何?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    等式13中所示的 Tprop 值列出了信号从微控制器的输出传播到输入的时间。 Cash 的最新评论可能意味着 USS 算法不再使用 Acoustic 长度定义、客户的观察结果似乎与此一致。 他提到改用 USS_START_CAPTURE_SEC、因此我建议您尝试在应用程序中使用它来计算 Tprop 值。  不过、ADC 开始捕获延迟定义为 USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC。 在我看来、起始 ADC 捕获定义不应用作 TPP 值、因为 ADC 捕获会在波形传播到 ADC 之前稍微开始。

    要回答您的直接问题、请执行以下操作:

    1)不,这意味着 Tups = Tprop + Tupscorr - Toffset。 Tups 表示上游信号的总飞行时间

    2) 2) TPP 接近脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙。 如果您看一下我们的文档(例如 USS Academy)中提供的示例 ADC 捕获、您可以看到 ADC 捕获包含一小段时间、在这段时间内、捕获的信号在激励脉冲到达之前是平坦的。 该时间是 Tprop 与脉冲开始和 ADC 捕获之间的间隙之间的差值。  

    如果我知道客户想要实现什么、也许我可以提供更多帮助。 只要正确设置了脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙、算法就应该能够检测到脉冲的开始、并能够计算绝对飞行时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Dylan、

    你的解释很清楚,谢谢! 让我仔细检查一下客户的理解情况

    如果我知道客户想要实现什么、我可能会提供更多帮助。 只要正确设置了脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙、算法就应该能够检测脉冲的开始、并且能够计算绝对飞行时间。[/QUOT]

    客户希望将其用于水计量、并且需要为流量路径和传感器的每个参数找到最佳值。

    有太多的参数 让客户难以理解每个参数的含义并找到最佳值。

    根据您所回答的问题、 根据我们的理解、客户创建了一个时序图。 您能检查一下是否正确吗? 如果有任何错误、请指出。

    e2e.ti.com/.../timing_5F00_picture.pdf

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得随附的 pdf 中显示的图像对我来说很好。

    我们还提供了其他文档、说明哪些物理值是由哪些定义和变量确定的、如以下链接所示:

    1) 1) 《USS 设计中心用户指南》

    2) MSP430FR6043应用软件指南

    3) MSP430 USS API 指南

    然而,我不知道这是否是太多的信息,可能会变得更加困惑。 也许您可以简要查看并决定将哪些资源传递给客户。 我认为随附的 PDF 中的图示似乎有所帮助。