This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:调试

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1457562/msp430f6775a-debug

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问的是、是否有任何工具可用于测试在程序运行期间是否设置了某些寄存器位、而不使用池。 我认为在调试过程中设置了一些位、当一些误配置可能被"伪装"时、可能会引起问题。 我的意思是、在本例中、 在调试期间、LCD_C 模块 LCDFRMIFG 在配置后仍然被置位。  但在正常运行的对象池运行期间、如果连接了 JTAG 程序、则情况不是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否希望程序在读取该寄存器时停止执行? 还是只想在运行时检查其值?  

    如果您只想在运行时检查其值、而不连接调试器或轮询、那么您可以使用 UART 或 I2C 等串行通信协议持续将寄存器发出。 然后、您可以使用逻辑分析仪读取该值以确定运行时的寄存器值。