This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:错误、"擦除操作失败。 设备内存未正确擦除!"

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1457497/msp-fet-error-erase-operation-failed-device-memory-was-not-erased-correctly

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具与软件:

我在使用 JTAG 调试器(型号# MSP-FET430UIF )。 在进行功能测试之前、该调试器在我们的某个 CMS 中用于将固件编程到我们的电路板上。 最近、我收到通知、告知它在正常连接的计算机上已停止工作、 但它在其他计算机上仍然可以工作 . 当他们尝试运行 MSP430Flasher (版本1.3.20)时会发生该问题。 程序正常地连接至微控制器、但是当它进入"擦除"步骤时、程序失败并以代码3退出。完整的错误为:"擦除操作失败。 未正确擦除设备内存!"  底部附有完整程序输出的屏幕截图。

以下是我们尝试过的操作列表:

  1. 断开与计算机的所有其它 USB 连接
  2. 通过编程器运行已知良好的电路板(仍然无法擦除)
  3. 重新启动计算机
  4. Re -安装 FET USB 驱动程序
  5. 运行 Flasher GUI 并单步执行整个过程。 它能够连接和读取/写入、但始终无法擦除
  6. 交换 COM 端口

微控制器:MSP430F5529

感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin、

    因此需要明确的是、当您将此 MSP-FET 与其他计算机连接时、只有这台计算机无法正常工作? 插入 MSP-FET 时、LED 是否指示任何错误情况?  

    我的主要建议是重新安装 MSP-FET 驱动程序、但您似乎已经尝试过。 这似乎是 PC 端的问题、但通常您可以通过重置计算机/重新安装驱动程序来解决这些问题。

    另外,你可能想尝试重新上传你的屏幕截图,它没有正确显示或下载在我的最后