This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:调试 EVM430-FR6043

Guru**** 2587915 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1456196/evm430-fr6043-debug-the-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

工具与软件:

尊敬的

 当使用 EVM430-FR6043开发板调试超声波气体流速时、在与 USS 上部计算机通信期间、使用200kHz 超声波传感器进行 ADC 采集和图形捕获存在问题(如下图所示)。 造成这一问题的原因是什么?如何改进? (配置图如下所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、
    该小组目前不在办公室。 我们将在下周为您提供更多帮助。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Billy、

    您是否已尝试使用示波器探测器件的通道引脚、以了解这是 ADC 的问题、还是信号在生成脉冲之前实际上遇到过一些很大的激励的问题、如图所示? 我不希望突出显示的波形由于 USS GUI 中显示的任何信号而出现。