This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:外设基址。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1458188/msp430fr2355-base-address-of-peripherals

器件型号:MSP430FR2355

工具与软件:

我在哪里可以找到 MSP430FR2355微控制器外设的基地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TRM 中的存储器映射中:

    和数据表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在数据表(SLASEC4D)的表6-33中列出。

    它们还在 msp430fr2355.h (表单的名称 _BASE)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我共享一个从 slasec4d 获取的图像、其中它指的是 BSL 签名、而不是外设的基地址。 但基思回答了一个图像,包含一个名为6-33的表,其中包含基址。 我将尝试对 I2C 进行编程、然后确认是否成功。 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您发布的是图像、它们将无法通过。 我刚刚发布了一张 Bruce 提到的表(6-33)图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉没有附加图像。 当我想把它连接起来的时候,我不能这样做。 但是,我确实能够在文件 slasec4d 中找到表6-33。 谢谢你。