This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无 GCC 示例?

Guru**** 2988230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1454423/codecomposer-no-gcc-examples

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具与软件:

已尝试最新 CCS Theia  版本:20.0.0.12__1.6.0 (2024年12月02日):此基于 VSCode 的 IDE 是否支持 GCC? 在尝试创建新工程时、没有 GCC 示例...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    基于 VSCode 的 IDE 是否支持 GCC?

    CCS 20确实支持 GCC、因为它可以与基于 GCC 的工程一起使用。

    请注意、可用的新项目模板基于 SDK (在本例中为 MSP430Ware。 如果有基于 GCC 的示例并且 SDK 包设置了正确的 GCC 相关性、则可使用基于 GCC 的示例。 MSP430Ware 似乎只针对 TI MSP430编译器进行了配置。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 实际上、MSP430Ware 仅提供 TI 的示例。 在旧的 CCS12.8 -> Resource Explorer 中类似、我可以在其中看到仅适用于 TI 的示例、但不适用于 GCC:

    不过、在相同的旧 CCS12.8中、如果我选择 File -> New CCS Project、我会看到两个编译器的通用示例:

    这似乎从新的 CCS Theia 中消失了。。。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并且新 CCS Theia 似乎缺少这个问题...

    正确。 我们不再支持使用通用模板从头开始构建工程:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#how-do-i-create-a-new-project-from-scratch

    我们希望恢复一些通用模板、但我们不建议使用这些模板、因为这需要大量额外工作来设置项目、并且需要相当多的专业知识。